结果:找到"物联网 串口屏 壁挂炉 智能家居 嵌入式",相关内容1000条
  • ESP32-S3智能猫眼门锁:开启新时代智慧生活
  • 近几年来,AI技术日趋成熟,智能语音、智能人脸识别、智能用户画像等技术的深入应用,使得智能家居的智能化程度不断提高。智能门锁,即区别于传统机械锁进行改进,是具有安全性、便利性、先进技术的复合型锁具。猫眼智能门锁猫眼智能门锁是近几年流行的一种新型智能门锁,集多种功能替代了家庭内的对讲机和安防摄像头,以满足人们对安全、方便和智能的要求。能够与访问者可视地进行对话,并能检测门外安全,为家门口增加一道隐形安全门。猫眼智能门锁,一般采用Wi-Fi或蓝牙远程操作,通过猫眼联网,可以随时随地查看家门口的情况,还可以远程开关门,让好友或家人进入家中。启明智显针对当前智能猫眼门铃市场的发展趋势,推出ESP32...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 猫眼 乐鑫 ESP32S3 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-28 16:14:00
  • 可视对讲猫眼门铃方案,高集成低成本守护智慧家
  • 近几年家居安防类猫眼门铃应用发展趋势向好,应大势所趋,市面上很快就涌现出一批猫眼门锁产品。从产品角度来说,搭载室内屏似乎已成为猫眼门锁标配,随着室内屏的大量应用,猫眼门锁的使用体验也更上一层楼,因其能够更好地满足用户对门外情况的掌控需求而备受消费者青睐。基于对当下智能猫眼门铃市场受欢迎趋势的洞察,启明智显推出ESP32-S3无线Wi-Fi可视对讲门锁模组方案,高集成低成本帮助用户实现产品便捷开发落地。方案芯片模组主芯片采用乐鑫ESP32-S3,集成2.4GHzWi-Fi(802.11b/g/n),支持40MHz带宽;其低功耗蓝牙子系统支持Bluetooth5(LE)和BluetoothMes...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 猫眼 乐鑫 ESP32S3 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-03-23 09:59:00
  • 启明智显4.3寸串口屏应用于壁挂炉方案
  • 由于寒潮反复侵袭,消费者对于热水与供暖的需求日益高涨,壁挂炉作为冬季家庭采暖设备,不同于一般空调或者燃气热水器,壁挂炉具备多种功能,实用性更强,作用面更广,因其兼备供热水供暖双功能,采暖便捷、健康舒适的优势而成为绝大部分独立采暖家庭的首选,加上北方煤改气地区的存量换新市场,为壁挂炉高端品质化带来更多发展的可能,使其成为热水家电品类中市场增长最好的产品。然而市场的迅速扩张带来的却是产品质量的参差不齐,为了满足消费者真正的需求,壁挂炉厂商应从终端用户的角度出发考虑,如何将用户需求注入产品设计与研发中才是最需要思考的问题。启明智显为此提供智能化解决方案,让壁挂炉产品无论是外观设计还是功能结构,都能...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-31 14:38:00
  • 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
  • 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 乐鑫 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
  • 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
  • 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 厨电 通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
  • 启明智显2.8寸串口屏应用于养生煎药壶方案
  • 在过去谈到养生,人们想到的对象大多是老年人,而现如今“养生”一词不再专属于中老年群体,因为现实生活中我们不难发现越来越多的年轻人开始了养生,并且带动了一阵健康养生热潮,年轻群体早早地开启了“养生之路”。究其原因,在快节奏的工作和生活环境下,年轻人正面临各方面压力,近六成90后认为自己处于亚健康状态,随着健康意识的觉醒,年轻消费者不断迈向养生的探索道路,另一方面受疫情影响,人们越来越重视健康。新冠疫情深深影响着每一个人,当然也影响着年轻人。随着消费群体健康意识的崛起,愿意为健康养生买单的消费者愈发增加,保健、养生、煎药壶市场呈现出较快的增长趋势,展现出广阔的市场发展空间。养生壶是以养生保健为目...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 厨电 养生壶 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-16 14:59:00
  • 启明智显3.5寸串口屏打造暖菜板产品市场差异
  • 自古以来厨房便是每个家庭不可缺少的重要组成部分,现如今在年轻消费者带来的消费升级背景下,人们对厨房的认知在不断被刷新,传统厨电产品与消费者需求之间的矛盾日渐凸显,生活方式的变革和厨电科技的进步正在重构厨房烹饪场景,越来越多的新型厨电出现在大众的视野中。暖菜板就是基于人们对于饭菜有最佳进食温度的需求而出现的产品,能够实现饭菜长时间保温,让人们在冬天也能及时吃上热腾腾的美味佳肴。用户需求倒逼着厨电产品的迭代发展,在满足消费者需求之外,各品牌还应重视产品的品质体验,顺应智能化、个性化的市场发展趋势,打造出真正符合消费者品质生活、满足消费者多样化需求的产品,让消费者有更高品质的产品体验。启明智显基于...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-09 15:43:00
  • 集WIFI、蓝牙连接的2.4寸串口屏智能烤箱应用方案
  • 近年来由于烹饪潮的持续风靡,烹饪行业正展现出强大的市场潜力。中国饮食文化源远流长,烹调技艺各具风韵,其中,煎、烤、炸类美食广受人们的欢迎。酥香松脆的煎烤美食,能够让身体释放出更多的多巴胺,给平凡生活带来慰藉,作为制作此类美食的主要工具,烤箱越发频繁地出现在各家庭的厨房中。目前国内烤箱市场增长迅速,过去三年连续实现了50%以上的年增长率,但其普及率远远不及一些西方国家,因此仍具有广阔的市场空间。在这个快节奏的现代社会,生活琐碎磨灭了人们的耐心,告别繁琐才能让人们体验到烹饪乐趣。操作简单,更加智能化以及辅助提升烹饪水准直击当下消费者对厨电的期待和向往,兼顾品质与健康的生活成为新的消费旋律,但随着...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 烤箱 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-29 17:43:00
  • 4.6寸(960*480)长条屏家电彩屏应用降本好方案
  • 在消费升级的大背景下,家电逐渐向智能化、可视化的发展趋势靠近,针对智能家居可视化操作的需求,启明智显推出基于ESP32-S3的低成本4.6寸(960*320)长条串口屏方案,可在通用方案一半左右的成本的基础上实现智能家电的信息展示和人机交互的需求。低成本,高效率4.6寸串口屏是启明智显基于ESP32-S3与国产芯高效开发平台8ms(8ms.xyz)设计开发的一款可快速助力产品完成联网+彩屏升级应用的一款标准串口屏。该方案基于960*320的LCD开发,是针对嵌入式市场推出的一款低成本彩屏显示的方案。它在不增加外部RAM的情况下实现产品的UI显示及电容屏的良好交互效果和语音交互的AI智能体验。...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-20 16:55:00
  • 7寸串口屏在破壁机上的应用
  • 我国家电市场历经近20年的飞速发展,产业已由粗放成长逐步成熟,需求也由必需品向可选消费转变。随着冰洗市场步入成熟,空调普及释放,厨电升级渐入佳境,随之而来的小家电市场已逐步展露出其拉动增速的潜力,并必将成为家电行业增长、产品升级的主要推动力。从全球小家电行业的各类占比情况来看,厨卫小家电占65.1%,家居小家电占22.9%,个人护理小家电占12.0%。而在中国小家电行业中,厨卫小家电销售额占76.2%,家居类小家电占13.1%,个人护理类占10.7%。因此,无论是全球还是在国内,厨卫小家电的占比均是最大的,其次为家居小家电,个人护理小家电的占比最少。小家电各细分品类占比情况目前厨房破壁机的功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-08 13:54:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: